请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62866 我的客户希望在同一原理图中设计 TPS62866 A 和 B 版本。
客户能否通过 R=105k 欧姆将 A2引脚拉低至 GND 以兼容 的 A 和 B 版本?
根据 D/S、对于 A 版本、拉低="Vout register 1"。 但与 B 版本不同。
问: 客户是否应该对 A/B 版本使用不同的 I2C 设置? 或者 A/B 版本是否可以使用相同的 I2C 设置?