This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 LI-SOCL2电池的主动电池平衡

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61031, BQ79616, TPS61030, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986272/active-cell-balancing-for-li-socl2-batteries

主题中讨论的其他器件:TPS61031TPS61030TPS61023

大家好、

我设计了一个物联网传感器、它使用 LI-SOCL2电池。 我将使用3节并联电池。 我将肖特基二极管与每个电池串联、以防止电池短路。 简而言之、它是"电池+肖特基二极管"的三个并联单元。 我的原型运行良好、现在我想做一个实际的 PCBA。

我想获得以下问题的答案:

1、LI-SOCL2电池是否有任何有源平衡解决方案?

2.我将 E70-915T30S 用于射频+ MCU。 建议使用哪个超级电容器来提供30dBm 的峰值功率? 我可以使用超级电容器(3.3V)、然后使用 TPS61031将其升压至5V。 目前、我使用外部3.3V/100mA (这在我的可编程电源中设置)作为 TPS61031的输入。

请给我建议指针。

谢谢

Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    我们提供的唯一有效 CB 解决  方案是较旧的 www.ti.com/.../TIDA-00817设计、但我们更专注于 bq79606和 bq79616器件等无源 CB 解决方案。 我会将您转至 TPS 支持团队、以回答另一个问题。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    非常感谢您的回答。 被动 CB 也可以。

    您有什么参考原理图可以尝试使用无源 CB 吗?  bq79606或 bq79616中的任何一个都可以。 我更注重电池平衡、以最大限度地延长 电池寿命和产品工作寿命。

    谢谢

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    我可以知道超级电容器的电压范围吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我计划将 TPS61030输出设置为5V。 因此、超级电容器电压范围应高于该范围。 我可以串联两个超级电容器、以便各个超级电容器的额定电压可以更小。

    我的电路在 650ms 内需要375mA 的平均电流、在1.1s 内需要14mA 的恒定电流。 这意味着、我有1.1伏的电流为我的超级电容器充电。 在650ms 的时间内、我的峰值电流可高达600mA。 输出电压始终为5V。

    如果您有任何有关上述要求的建议、我一定会尝试这些建议。  

    顺便说一下、这些是最差情况下的要求、我将根据这些最差参数进行设计。  

    谢谢

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    对于您的应用、建议使用 TPS61023。 TPS61023是一款5V 额定电压升压器件、具有3.7A 典型开关谷值电流限制。 输出5V/600mA 峰值功率应该足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    超级电容器怎么样? 有什么建议吗? 我的计划是在芯片输出端提供61030升压和超级电容器。 因此、任何额外的电流都可以由超级电容器提供。 如果电池电压开始低于2.7V、这将对我有所帮助。

    谢谢

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijeet、您好!

    很抱歉、我有点困惑。  

    在您的第一个问题中、您说:

    我可以使用超级电容器(3.3V)、然后使用 TPS61031将其升压至5V。

    根据我的理解、超级电容器是升压电路输入、对吧? 您可以共享系统方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我将在此处评估两个选项:

    电池-降压/升压(输出3.3V)-超级电容器-升压(5V)-射频模块

    2.蓄电池-升压(5V)-超级电容器- RF 模块

    在上面的选项1中、超级电容器将位于 TPS61030的输入端、而在选项2中、超级电容器将位于 TPS61030的输出端。 在任一种情况下、我都将使用 TPS61030来升压输入。  

    因此、我正在寻找适合上述两种选择的超级电容器。 此外、我计划使用两个串联的超级电容器、以便各个超级电容器的额定电压可以是3V 或相似值。

    我希望,这消除了混乱。

    谢谢

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    感谢您澄清这两个选项。

    我不熟悉超级电容器选择。 您可以查看 AVX。 它们有很多超级电容器产品。