This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:LM60430 Spice 模型仿真不起作用

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983636/lm60430-lm60430-spice-model-simulation-not-working

器件型号:LM60430

我从 TI wesite 下载了 SPICE 模型以进行仿真。 根据我的要求、我从 WEBENCH 工具获得了原理图。 使用同样的原理图、我无法在 SIMetrix 工具中运行仿真、根据受5V 输出影响的 WEBENCH 结果、我得到的输出电压小于0.5V。 我在此附上了适用于 reference.e2e.ti.com/.../LM60430.7z 的 webench 设计和 SIMetrix 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我做同样的模拟,也不能正常工作,我可以与 Spice 建模团队核实我们可以从他们那里获得的任何帮助。 但他们可能需要时间来解决问题。 如果我有一些更新、我会告诉您

    另一种方法是安装 PSpice-TI 来仿真该器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已将此问题提交给我们的建模团队、但我不知道他们是否以及何时会修复此问题、我将关闭此问题。

    谢谢