This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:TPS54824RNVR

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985957/tps54824-tps54824rnvr

器件型号:TPS54824

你(们)好  

我们计划在设计中使用以下器 件、但同时也在 TINA 中检查了仿真、但在交流仿真中、我们无法看到正确的结果、因此请帮助解决此问题。

TPS54824RNVR

我还想知道为什么添加这个标记的组件、以及这个组件背后的计算是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有用于断开反馈环路的 Linj。 该值非常大、因此仅通过直流电、仅在目标频率范围内阻止交流电。

    Cinj 为交流耦合 VAC。 该值非常大、因此仅在目标频率范围内传递交流电并阻止直流电。

    您能否提供有关您看到的错误结果的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们需要这两个值进行交流分析还是在设计中需要这两个值、请阐明这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    交流传输特性与此类似、但我们在相位裕度波特图中感到困惑、因为它不会达到180度、因此我们将无法计算增益裕度。

    增益裕度-当相位裕度通过 -180度 时、该时间称为增益裕度的任何增益。

    根据此定义、附加的波特图不符合要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Anthony 正在研究这个问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用 Rinj 和 Linj 来仿真 TINA 中的波特图。 实际设计不需要它们。

    您共享的波特图是正常的。 在此仿真中、相位上移180度、因此增益裕度是指相位达到0度而非-180度的点。 我无法用 y 轴上的刻度分辨准确的数字、但在该图中、相位裕度看起来是~80度、增益裕度~20dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们已经尝试过 PSpice 均值模型 、但仿真运行时会出现一些错误、因此请在下面找到附加的仿真文件和图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我想知道如何在 pspice 中设置增益裕量测量

    实际上 、相补角中显示了一些数学 坐标、您能告诉我哪些坐标用于增益裕量吗?

     我为相位裕度坐标用黄色标记了面积。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhadresh

       在您共享的图像中、有一个 GainMargin (1、2)表达式可供您使用。 此外、如果您将光标放置在相位过零的位置、这将是您的增益裕量。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gerold、

    我们需要将轴信息保留在此 Gainmargin (1、2)中、但我不知道需要在该坐 标(1、2)中提及   Phasemargin (db (v (Vout)))、P (v (Vout))))-180。

    增益裕度所需的等式相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Gerold 和 Anthony 将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhadresh

       请尝试  Gainmargin (db (v (Vout))、P (v (Vout))

    此致、

    Gerold  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerold,

    我已经尝试 过它、但它实际上不起作用、它显示了错误、例如评估失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Bhadresh

    Gerold 正在对此进行研究、并将很快向您提供反馈。  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bradresh、

    当相位达到-180°时、PSPICE 似乎使用测量增益裕度。 因此、要获得增益裕度、您需要从相位中减去180。 以下测量应该起作用。

    GainMargin (P (V (VOUT))-180、DB (V (VOUT)))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我尝试过它、但这个也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真中的相位是否下降到0度? 您能否共享 PSPICE 仿真生成的图形的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、

    请在下面找到所附的仿真文件和图像、并告知我们是否有任何需要、但尽快提供解决方案。

     e2e.ti.com/.../AC.dat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bradesh、

    在相位曲线下降到0d 时、我在前一封电子邮件中输入的测量值应该起作用。 如果自动测量仍有问题、只需使用光标即可获得增益裕量。 这可能是与您的 PSPICE 设置相关的问题、我不确定我是否可以帮助解决该问题。

    粘贴下面适用于我的测量值。

    GainMargin (P (V (VOUT))-180、DB (V (VOUT)))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    现在、该公式适用于 TPS4318、我们已经在 PSPICE 工具中完成了一些设置。