This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于充电电流干扰

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986152/bq25703a-about-disturbance-of-charging-current

器件型号:BQ25703A

您好!

您能给我一些关于充电电流为何受到干扰的建议吗?
充电电流在电路板上具有正弦曲线波形。
我们想澄清这一现象。
条件如下所述。

・Vin = 19V
・VSYs=12-16.8V
・Vbat = 12-16.8V (4节锂离子电池)
・μ A 充电电流= 0.8A

如果你有这种现象的经验,你能告诉我可能的原因吗?
我想将电路图信息和实际充电电流波形作为私人信息发送。

此致、
Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

     

    请通过私人消息向我发送原理图和波形。 对于波形、在同一个图中查看 VBUS、SW1、SW2和 IBAT 会有所帮助。

     

    此外、如果您将充电电流增加到1.5A、它是否仍会振荡?

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的支持。
    我使用私人消息发送了该文件。
    您可以检查文件吗?
    您能否告诉我充电电流为什么呈正弦曲线?

    此致、
    Yusuke


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

     

    感谢大家分享原理图和波形。 除了振荡的充电电流、HIDRV2和 LODRV2切换也很常见。 在输入电压为19V 的情况下、充电器应在 Q3关闭且 Q4打开的情况下以降压模式运行。

     

    由于图像分辨率较低、因此很难读取原理图中的某些元件值、但请确保原理图与 EVM 尽可能接近、尤其是对于以下几点。 还有其他原理图差异、但以下是最有可能导致稳定性问题的变化:

    • COMP1补偿网络元件值必须与 EVM 完全匹配。
    • VSYS 电容(EVM 具有6x10 uF 陶瓷电容器和1x47 uF POSCAP)
    • 从 VSYS 到/BATDRV 移除电阻器
    • 更改 SRP/SRN 和 ACP/ACN 组件值、使其与 EVM 匹配

     

    请确保电池使用短接线连接、以避免过多的寄生电感。 作为参考、此处有一个类似的 E2E 主题、客户报告了正弦充电电流:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/921199/bq25710evm-017-sinusoidal-batfet-gate-and-battery-current

     

    此外、我建议测试 BQ25703A EVM 并将行为与电路板进行比较。 这将加快调试过程、并确认问题与您的电路板或测试设置有关。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的友好支持。
    >由于图像分辨率较低,因此很难读取原理图中的某些组件值,但请使原理图尽可能与>EVM 匹配,特别是以下几点。
    我发送了客户提交的默认材料并发送了一条私人消息。

    >此外,如果您将充电电流增加到1.5A,它是否仍会振荡?
    是的。  它在1.5A 时不稳定、但充电电流增加时、它往往会改善。

    > COMP1补偿网络组件值必须与 EVM 完全匹配。
    是的。 我建议使用与 EVM 相同的值。
    客户在与 EVM 相同的条件下评估 COMP 引脚常数。

    >VSYS 电容(EVM 具有6x10 uF 陶瓷电容器和1x47 uF POSCAP)
    客户调整了输出电容器和系统负载、但没有改进。

    >从 VSYS 到/BATDRV 移除电阻器
    关于上述内容、安装时提供以下 E2E 支持。 是否有人直接参与此问题?
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/956041/bq25703a-about-the-drive-capacity-of-batdrv-pin/3535624#3535624

    >更改 SRP/SRN 和 ACP/ACN 组件值,使其与 EVM 匹配
    我将与客户核实这一点。

    >请确保电池连接的导线较短,以免寄生电感过大。 作为参考,以下是客户报告正弦充电电流的类似>E2E 主题:

    感谢您的信息。  我将与客户核实这一点。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

     

    感谢原理图的清晰图像以及有关 VSYS 至/BATDRV 电阻器的背景。 我认为该电阻器不会导致波形中显示的 IBAT 振荡、但稳定运行也不需要该电阻器。 BQ25703A EVM 不包含该电阻器。  现在、让我们移除该电阻器、以便更紧密地匹配 EVM 原理图。

     

    您能否确认 COMP1引脚组件与 EVM 相同? 根据您上一篇文章、COMP1组件匹配。 但是、根据原理图、R22和 C33位于红框内、这意味着组件值可能与 EVM 不同。 这很重要、因为 COMP1、COMP2和 VSYS 电容对于转换器的稳定性至关重要。

     

    此外、您能否测试 BQ25703A EVM 并将行为与电路板进行比较? 这将告诉我们问题是与您的电路板还是测试设置有关。

     

    顺便说一下、现在、让我们在没有连接任何系统负载的情况下执行所有测试。 让我们只连接适配器和电池、以便我们可以删除额外的变量并更好地隔离问题。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的友好支持。
    我使用私人消息发送了附加波形。
    原理图设置为靠近 EVM 的值。
    您能否检查波形?
    无法解决问题。
    但是,下列两项得到确认。

    ・充电电流的干扰随充电电池电压或电池容量的变化而变化
    ・当电缆缩短时、充电电流波形在充电电流较小时变得稳定。
      然而、当充电电流增加时、它返回到正弦曲线波形。

    您能给我一些关于其他检查点和解决此问题的原因的建议吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

     

    感谢您提供详细的波形。 您能否向我发送显示所有组件值的最新原理图? 我想仔细检查一些关键组件值、以确保它们与 EVM 相匹配。 某些元件值、例如 COMP1和 COMP2补偿网络、必须与 EVM 完全匹配、才能实现稳定运行。

     

    此外、由于电池的电缆长度会影响结果、因此很明显、测试设置中的寄生电感也会损害稳定性。 请使用您的测试设置测试 BQ25703A EVM、以便我们可以将行为与您的电路板进行比较、并确定任何其他需要改进的方面。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的支持。
    我使用私人消息发送了最新的原理图。
    是否可以检查私人邮件?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

     

    我已回复您的私人邮件。 如果您愿意、我们可以从现在开始通过私人邮件离线继续讨论。

     

    此致、

    Angelo