This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51123:帮助检查 SCH

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988396/tps51123-help-check-sch

器件型号:TPS51123

尊敬的 TI:

 请帮助检查 SCH。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的3.3V 和5V 输出最大负载是多少?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V5A:11A

    V3P3A:4.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.5V 输出电感器 Isat 仅为9.5A、小于输出最大负载11A。 建议更改高 Isat 电感器。 高于 OCL 的等比率更好。

    2.如 SCH 所述、建议将5V 输出电感器的电压设置为3.3uH、将3.3V 输出电感器的电压设置为4.7uH。 由于使用2.2uH 电感器、因此电感器纹波电流将较大。

    如果电感器发生变化、还请检查过流限制设置点、因为它与电感器纹波相结合。

    谢谢、

    Lishuang