请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51123 尊敬的 TI:
请帮助检查 SCH。谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1.5V 输出电感器 Isat 仅为9.5A、小于输出最大负载11A。 建议更改高 Isat 电感器。 高于 OCL 的等比率更好。
2.如 SCH 所述、建议将5V 输出电感器的电压设置为3.3uH、将3.3V 输出电感器的电压设置为4.7uH。 由于使用2.2uH 电感器、因此电感器纹波电流将较大。
如果电感器发生变化、还请检查过流限制设置点、因为它与电感器纹波相结合。
谢谢、
Lishuang