This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59282:澄清了 IREF 电阻器值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988691/tlc59282-iref-resistor-value-clarification

器件型号:TLC59282

大家好、

你好。

查看数据表的第12页、其中显示了如何将 Iref 上的电阻器设置为接地。 我们的客户有一个50K 电阻器、用于将电流设置为1mA、根据建议、该电流太低。 他们需要这种低电流来设置 LED 的亮度。 这是否会导致芯片出现任何问题?

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、输出太低、我们在验证或 ATE 期间未涵盖此条件。 通过我 之前在 EVM 上尝试过50kOhm、并且器件能够输出电流、无法保证精度。  输出通常也有无法正常工作的风险。 一种权变措施是为 TLC59282设置2mA 并将电阻器与 LED 并联、以对电流进行分压。