This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:通过 I2C 进行 OCP/OVP 故障检测

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150, TPS65100, TPS65140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988463/tps65130-ocp-ovp-fail-detection-via-i2c

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件:TPS65150TPS65100TPS65140

大家好、

我想找一个 PMIC、它可以实现 3功率 AVDD/VGH/VGL、并且需要 通过 I2C 进行 OCP/OVP 故障检测。

T1~T5 = 1ms

T6 = 100ms、T7 = 100ms、T8 = 1000ms

我们是否有合适的解决方案?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们用于生成 AVDD/VGH/VGL 电源轨的器件为 TPS65150、TPS65140和 TPS65100、但它们中没有任何一个具有 I2C 接口、因此遗憾的是、我们没有合适的器件。

    此致、

    辽卡特