This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:电感计算

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988460/tps650864-inductance-calculation

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:CSD87381P

您好!

我对 Buck1、2、6转换器的电感计算有疑问。

我通过公式5进行计算。 (数据表 p109)

Vout=5V、Vin=8V、fsw=1MHz、Iout (max)=3A、kind = 0.3、 PMIC=TPS6508641、BUC=CSD87381P

=> L=2.08nH

此计算是否正确?

此致、
Geonwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Geonwoo、

    它看起来关闭了1000倍。 我计算 L = 2.08uH、这与使用的最常见电感(通常为1.5uH 或2.2uH)很好地匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 出现计算错误。 ;(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 让他人进行双倍检查/协作总是很好的。