This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:TPS61030能否成为电压转换器?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988475/tps61030-can-tps61030-be-a-voltage-to-voltage-converter

器件型号:TPS61030
主题中讨论的其他器件:TPS61023

你(们)好,先生

该器件 TPS61030PWPR 是否可以是直流/直流转换器?

我想用它将3.3V 升压到5V、然后提供 USB 端口。

恐怕是电压(V)到电流转换器、而不是 V 到 V

您能回答这个问题吗?

以下是我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的参与。

    是的、TPS61030是升压转换器。 请问您的应用输出电流是多少? 您可以选择较新的器件、如 TPS61023。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    最大输出电流为1A。  

    我想知道 的是 TPS61030是恒定电压输出(如通用升压 IC)或恒定电流输出(如 LED 驱动器 IC)。

     

    充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、TPS61030是恒定电压输出。