This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] +5V 至-90V (5mA)直流/直流转换器

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988068/5v-to--90v-5ma-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:LM5163

尊敬的团队:

我的客户正在为 激光驱动器寻找非汽车类+5V 至-90V (5mA)直流/直流转换器。

在我们的产品系列中、对于该电压和电流、最佳解决方案是什么?

谢谢!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    它是否需要5V 和-90V 之间的隔离?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    目前,我们没有这方面的细节,但我确实问过。 您能否为我提供隔离式和非隔离式选项?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我可以更新 TI 对此规范的建议吗?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您将需要100V 的电压。

    LM5163应该可以正常工作。

    请参阅下面的 IBB 应用手册。

    www.ti.com/.../snva856a.pdf