This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:ISO 16750-2要求推荐指南

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987232/tps7b69-q1-recommended-guide-for-iso-16750-2-requirement

器件型号:TPS7B69-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01167

大家好、

我的客户需要根据 ISO 16750-2要求从 TPS7B6950-Q1更改为新的 LDO 或新应用。 我已经搜索了满足此要求的 TI LDO、但我找不到合适的 LDO。 请检查并推荐新的 LDO 或新应用。

e2e.ti.com/.../TPS7B6950_2D00_Q1_5F00_ISO16750_2D00_2-requirement.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    负载突降等瞬态事件期间的最大输入电压是多少? 如果是174V、则我们没有任何产品。 但是、我怀疑它们可能会将电压钳制在特定水平。

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    负载突降等瞬态事件期间的最大输入电压是多少? 根据我客户的响应、它是不带钳位的2.2V (28V+174V)。

    正如您在上一篇文章中所述、我认为 TI 没有任何 LDO 解决方案、但我想知道哪些应用可以满足 ISO 16750-2要求。 请再次检查。

    Regrds、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我在 TI 网站上找到了有关汽车12V、24V 电池输入保护的参考设计文档(TIDA-01167)。 这有助于我和我的客户应用符合 ISO 16750-2要求的保护电路。 感谢您的支持。

    此致、