This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 最佳的电动自行车 ADDC 适配器 NCP1247和 AMP;NCP1252

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988628/ti-best-cross-for-ncp1247-ncp1252-in-e-bike-addc-adapter

主题中讨论的其他器件:LM5180

大家好、

 您能否帮助建议电动自行车 ADDC 适配器中 NCP1247和 NCP1252的 TI 最佳交叉参考?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我您对 LM5180 (-Q1)的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以考虑使用额定电压为100V 的 LM5120、它具有50%和80%的最大占空比版本。