This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM5176-Q1:汽车和非汽车器件兼容性

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982210/faq-lm5176-q1-automotive-and-non-automotive-part-compatibility

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176

您好!

我只想确认 LM5176的汽车型号100%兼容、作为非汽车型号的直接替代产品吗? 即、我的设计使用 LM5176PWPR、但由于库存短缺、我想改用 LM5176QPWPRQ1、因为我仍然能够找到其中的一些库存。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 从器件的角度来看、LM5176和 LM5176-Q1之间没有差异。 唯一需要仔细检查的是 LM5176采用 HTSSOP 和 QFN 封装、而 LM5176-Q1仅采用 HTSSOP 封装。 LM5176PWPR 和 LM5176PWPRQ1具有相同的封装、因此没有问题。 请告诉我是否可以进一步帮助您。   

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果由于超时而锁定此主题、则创建新主题)。

    谢谢、

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisabetta、

    是的、这确实解决了我的问题、感谢您的支持、并对延迟的回复表示歉意!