请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR34215-Q1 各位专家、您好!
您能否分别在 PFM 和 FPWM 模式下共享 LMR34215-Q1的配体负载效率数据? 工作条件如下:
VIN=12V、VOUT=5V、IOUT=10-20mA、FSW=2.1MHz
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
您能否分别在 PFM 和 FPWM 模式下共享 LMR34215-Q1的配体负载效率数据? 工作条件如下:
VIN=12V、VOUT=5V、IOUT=10-20mA、FSW=2.1MHz
感谢你的帮助。