我建议的应用是在电池供电设计中、为 LM27762的使能引脚使用上拉电阻器、该引脚在断电时接地。 在器件关断时、应用必须尽可能减少电流消耗。
遗憾的是、我无法找到有关使能引脚电流要求或其有效输入电阻的任何规格。 如果没有 WEBENCH、我无法对此进行仿真。
您能告诉我、启用输出需要多大的电流吗? 或者、当连接到3.5V 电源时、您是否有一个上拉电阻器的建议值、该电阻器将提供足够的电流以使该引脚保持在1.5V 阈值以上?
感谢你的帮助。
我还想感谢任何愿意对这种布局发表评论的人。 0805电阻器用于编程(我的原理图中的 R2和 R4)、只需手动更改输出电压即可。