This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:输出使能引脚的电流要求

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987606/lm27762-current-requirements-for-output-enable-pins

器件型号:LM27762

我建议的应用是在电池供电设计中、为 LM27762的使能引脚使用上拉电阻器、该引脚在断电时接地。 在器件关断时、应用必须尽可能减少电流消耗。

遗憾的是、我无法找到有关使能引脚电流要求或其有效输入电阻的任何规格。 如果没有 WEBENCH、我无法对此进行仿真。

您能告诉我、启用输出需要多大的电流吗? 或者、当连接到3.5V 电源时、您是否有一个上拉电阻器的建议值、该电阻器将提供足够的电流以使该引脚保持在1.5V 阈值以上?

感谢你的帮助。

我还想感谢任何愿意对这种布局发表评论的人。 0805电阻器用于编程(我的原理图中的 R2和 R4)、只需手动更改输出电压即可。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问。

    我将检查偏置电流要求、并在星期三通知您。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    n´t、我们没有关于 EN 引脚的最大电流吸收的具体数据。

    但是、我们通常建议使用100kohm - 1Mohm 范围内的上拉电阻器。

    请在您的特定应用中测试所需的电阻器、但如果您使用这些值、则应该可以。

    我不n´t 任何与布局相关的特殊问题、因为它与参考布局非常相似。

    我建议您尽可能增加与 GND 平面的过孔数量。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。  

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。