This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:使用 BQ28Z610DRZR-R1在低电压下关闭系统

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988530/bq28z610-r1-turning-off-system-at-low-voltage-with-bq28z610drzr-r1

器件型号:BQ28Z610-R1

大家好、

当电池电压达到~2.6V 时、我们关闭系统的放电路径、以保护电池免受过度放电的影响。  然后、我们将放电路径在3.1V 重新开启、以确保系统具有足够的同步功率。   电量监测计看起来具有此功能、但我们看到、在 BQ27750中、它在开启期间的行为不符合预期。  我们使用了单独的电压监控器来提供此功能。

您能否帮助确认 BQ28Z610DRZR-R1满足其要求? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng bin Su:

    我不确定我是否理解您的问题。 您正在寻找什么功能?

    最棒的

    Jessica