This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:设计符合 MIL STD 461 F EMI EMC 标准的电源

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988569/lm2596-design-power-supply-with-mil-std-461-f-emi-emc-compliance

器件型号:LM2596

您好!

我正在进行新的设计开发、其中我将使用具有适当线路滤波器和 EMI 滤波器的独立 IC 评估用于5V 和12V 多路直流输出的 LM2596直流/直流转换器。

我是否应考虑此器件型号来设计需要符合 MIL STD 461 F 标准的电源?

请分享您的指导和案例研究(如果有)。 此外、在设计过程中还需要注意寻找您的观点。

谢谢

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件应具有"正常"的 EMC 性能、但可通过采用倒装芯片封装设计并具有扩频功能的 LM61435等器件更好地实现 EMC 性能。

    LM61435的数据表中包含 EMC 图。

    此外、我们的模块还可进一步减少电路板寄生

    IE: www.ti.com/.../lmzm33603.pdf