This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:ACDRV 下降

Guru**** 2519830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988380/bq24735-acdrv-falling

器件型号:BQ24735

您好、E2E、

在我们客户的系统板中、设置寄存器中的电池充电命令后、ACDRV 立即开始逐渐降低、充电操作也在软启动的中间停止。
我请求向客户获取 ACDRV、ACDET 和 ACOK 的波形。

如果 TI 已经知道类似的情况、请告诉我任何建议。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

     

    请验证是否满足以下条件、以便 ACDRV 达到 CMSRC 以上6V。

     

     

     如果这无法解决问题、我们需要查看波形和原理图。

     

    此致、

    Angelo