This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:温度范围

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988637/bq51050b-temperature-range

器件型号:BQ51050B

芯片规格提供以下数据:

-结温的绝对最大额定值:-40至+150°C

-针对结温的建议运行条件:0至+150°C

我的问题是:如果器件集成在具有永久连接的锂聚合物电池的产品中、则在运输过程中不存在电源发送器、但如果之前充电、则电池电压存在。 在这种情况下、我们能否将器件运输到0°C 以下? 在这种情况下、我们不再处于建议的工作条件、但芯片处于非活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    您应 确保器件不会低于-40C 的绝对最大额定值、以防止对 IC 造成任何损坏。 低于0C 时、器件可能无法正常工作、但如果器件处于非活动状态、则无需担心。

    此致、

    Nick