This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电器 IC 建议请求

Guru**** 2783195 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ24232, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988638/charger-ic-recommendation-request

主题中讨论的其他器件:BQ21040BQ24232BQ25170

您好、支持团队

客户正在寻找具有以下规格的充电器 IC。

电池:锂聚合物(500mAh)

输入电压:4.75~5.25V (USB 电压)

充电电流:300mA

充电电压:4.2V

拓扑:线性

功能:需要通过连接到电池上的 NTC 热敏电阻来限制高温或低温下的充电。

请推荐符合上述规格的产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    客户可以考虑 使用 bq21040或我们的新器件 bq25170。 具有 PowerPath 的充电器(如 bq24232)也可以正常工作。

    此致、

    Nick