This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器/监控器选择

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988335/battery-charger-monitor-selection

主题中讨论的其他器件:BQ25570、 BQ25505

您好!

我们目前正在设计一个由2节锂离子电池供电的医疗传感器器件。 我们希望帮助您选择合适的充电器和监控器。 这里是我们的一些规格和要求。

  • 这些电池的电容量均为16mAh。
  • 它们将以并行配置进行连接、从而产生32mAh 的容量。
  • 如果可能、我们希望通过单个 IC 为其充电
  • 我们的输入电压将为3V 或更低
  • 我们的最大输入电流将小于50mA
  • 如果可能、我们希望为电池充电至少1C 或更高
  • 我们希望能够在运行传感器的同时为电池充电。
  • 我们的布板空间非常有限、因此我们希望所选的 IC 尽可能小。
  • 由于空间受限、我们希望 IC 能够在对两节电池进行监控的同时为其充电。
  • 我们不确定应该使用线性充电器还是开关充电器。 我知道开关充电器的效率更高、但除了需要更多组件之外、我不确定是否存在任何缺点。
  • 我还假设我们应该平衡对电池的充电、因为我们需要延长电池的寿命
  • 当然、我们需要具有所有典型的过充、放电等保护措施

 

我真的想安排一次与应用工程师的会议、以便进一步详细了解设计并更好地了解我们的要求。 我们非常感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

    电池锂离子电池的完全充电电压是否为4.2V?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但它们可以达到4.35V。 我们可能不会将电压升高到如此高的水平来延长电池寿命

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wael、

    如果输入源为3V、则需要升压充电器。  该电压电平下的唯一 TI 升压充电器是 BQ25505或 BQ25570。 BQ25505具有输出 MUX、可在可充电电池和不可充电电池之间切换 VSTOR 负载。  BQ25570具有由 VSTOR 供电的集成降压转换器、可提供第二个电源轨。 两个充电器都只调节恒定电压。  使用低阻抗源时、最大充电电流为100mA、但会受到输入功率乘以充电器效率的限制。  假设电池连接在 VBAT 引脚上、系统负载连接在 VSTOR 引脚上、这两个引脚均可提供设置为2V 的电池欠压保护。   

    此致、

    Jeff