This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:电压设置引脚与 MSP430 uC 的 GPIO 直接连接以设置输出电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987504/tps7a47-voltage-settings-pin-connected-directly-with-gpio-of-msp430-uc-to-set-output-voltage

器件型号:TPS7A47

TPS7A47tps7.

电压设置引脚能否直接与 MSP430 uC 连接以设置输出电压? 我需要通过直接从 uC 驱动 TPS7A47 TPS7A47的相应引脚来设置电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivin、

    是的、只要您的微控制器在引脚上强制接地(0V)、ANY-OUT 引脚就可以由微控制器驱动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我计划使用 MSP430 uC,它是否能够在没有任何外部上拉的情况下驱动相同的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vivin、

    我特别关注电源和 LDO、因此我不确定 MSP430将需要什么、但我将把它移到 MSP430论坛、看看它们是否可以提供答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请做必要的事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我刚刚检查了 TPS7A47。 电压选择引脚可以断开 或接地、以选择不同的电压输出。 您可以使用 MSP430 IO 进行选择。 开路状态是430-IO 的输入状态。 GND 是430-IO 的输出0状态。