This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:是否提供4.2和4.2V 型号?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988562/tlv840-4-2-and-4-2v-variants-available

器件型号:TLV840

大家好、

您能否告诉我 TLV840的有源漏极开路型号的4.1和4.2V 阈值电压型号何时可用?

谢谢!

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢、此致、

    Shridhar。