This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:数据存储器选项卡问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, EV2400, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986312/bqstudio-data-memory-tab-issue

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ34110EV2400BQ34Z100

您好!

也许有人可以帮助解决这个问题

我将 BQstudio 用于电量监测计 BQ34110。 我尝试过2台不同的计算机、更换了 IC、但在"Data Memory"选项卡中出现相同的错误"Operation failed because initialread of all data flash failed"(由于所有数据闪存的初始读取失败、操作失败)。

因此、系统不允许我使用*。gg 文件对闪存进行编程。  

按照"寄存器"选项卡的方式工作正常、IC 使用"高级通信"选项卡接收命令

如何解决此问题?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 ev2400/ EV2300是否是最新版本?

    您还可以检查仪表是否密封。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick 您好、感谢您的回答。

    我将固件更新为 V0.28、IC 完全不密封且具有相同的错误。

    此致

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    一些其他指针

    1. 仅当 Voltage()≥Flash Update OK Voltage 时才可更新数据闪存(DF)
    2. 确保 bqstudio 是最新的

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick

    我根本不能更改任何参数、因为它不允许我更改、因为总是显示相同的错误

    此致

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    只有少数情况会阻止监测计更新闪存。

    1)电池电压<闪存更新电压(默认为2.8V)。 这不是电池上的实际电压、而是监测计认为电压为的 Voltage()寄存器。 由于校准或其他问题、两者可能会有所不同。  

    2)监测计处于 perm 故障模式(本部分不适用、但通用声明)

    3) 3)监测计已密封。 在寄存器屏幕上、您将查找 SEC1、SEC0位。 如果它们为1、1、您将无法读取或写入闪存

    如果您仍然无法获取、寄存器屏幕的屏幕截图将会有所帮助。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、这里有2个屏幕截图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、无法上传文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、实际电池电压为11.8V (3节电池)。 但由于初始闪存读取错误、我无法更新任何内容。 校准也失败、因为 Pack 电压校正超出允许的范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    是的、所以问题是监测计认为电压为527mV、因此它不允许您执行任何操作。 这似乎是连接可能错误或闪存中写入的内容导致电压如此不正确。 我建议您重新编程 IC、看看它是否纠正了内部设置并修复了电压问题。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    在 BAT 引脚上、根据手册的一个设置、分压电阻为300K 和16.5K (即1/19)、10V 电池电压产生527mV 的电压。 我使用最新的固件对芯片进行了两次编程、并且具有相同的内容。 此外、我更换了 IC、并且具有相同的东西。

    不知道要做什么。 您是否认为 EV2400可能已损坏?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    将 bq34z100转换为多节应用时、需要执行以下操作和操作顺序。 默认设置是在单节电池模式下引导。 我建议在编程之外的第一步写入有效的更新电压= 0。 然后您可以进行所需的所有修改。 您还需要校准监测计、以精确调节分压器以读取正确的电压。

    请参阅本文档、了解更多详细信息、具体内容为3.2.1

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu904a/sluu904a.pdf?ts=1616537817019&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ34Z100EVM 

    谢谢、

    Eric Vos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、所有这些都对我有所帮助。

    我发现问题出在 I2C 线路中。 我断开了一个微型0402上拉电阻器。 现在一切正常。

    非常感谢您的参与和帮助。

    此致

    最大