This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:最大终止电流设置

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987706/bq24092-maximum-termination-current-setting

器件型号:BQ24092

我想将终止电流设置编程为100%的 Iout、而不是50%的 Iout 作为数据表。

是否可以对其进行编程?

如果我将 Rpre-tem 电阻器设置为18k Ω、会发生什么情况?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不建议这样做、因为如果充电电流达到终止电流、器件将根据电流关闭。 如果需要禁用端接、您可以将 TS 引脚拉高。 这也将禁用 TS 监控和计时器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    实际上、我不会停止计时器、因此 TS 引脚高电平不会解决此问题。

    您能告诉我、如果我将 Rpre-Term 电阻器设置为18k 欧姆、会发生什么情况吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、不建议这样做。 我认为器件不会准确终止。 如果器件检测到电流为100%快速充电电流(即已编程的终止电流)、则器件将结束充电。  

    是否有理由将终止电流设置为100%快速充电?

    此致、

    Anthony Pham