This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:TPS2115的手动和自动切换控制

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988455/tps2115-manual-and-autoswitching-control-of-tps2115

器件型号:TPS2115

您好!

我对在设计中使用 TPS2115感兴趣、但我不确定它是否适用于手动/自动切换。 是否可以使用此器件同时使用这两种方法? 我想知道是否可以按照数据表中的建议控制电源之间的开关、但是、如果所选电源出现故障、器 件将自动切换到另一个电源。

此致、

耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:

    可以通过一个电阻分压器将 D0连接到 IN1的方式进行设置。 在此状态下、IN1和 IN2将照常相互比较。 可以设置电阻分压器、以便在 IN1低于特定电压时将 D0拉至低电平、并且在该状态下(D1和 D0为低电平)、器件将选择 IN2。  

    但是、要从真正的手动模式切换到自动切换模式、需要从外部控制 D0和 D1。 在发生故障的情况下、控制器需要拉低 D1并拉高 D0、但在正常的手动操作中、D0需要拉低、D1是源选择器。