This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HVEVM-749:TPS92515

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984027/tps92515hvevm-749-tps92515

器件型号:TPS92515HVEVM-749
主题中讨论的其他器件:TPS92515

您好!

我尝试使用 TPS92515HVEVM 板来控制 LED COB。

ILED 最大700mA 和 LED VF:35V、Vin=50V、PWM DIM、来自 MCU 的2kHz 信号。  

我使用 TPS 92515设计计算器来获取相关的组件值。 结果不是很完美、可以通过 PWM 调光来控制 LED、但它在低电平闪烁。 我显然使用集成的 NFET

 

在使用新组件更新 EVM 时、我发现 EVM 上的组件值没有任何相关的设计计算器表、 我想知道 TI 是如何计算  EVM 的。  

  1. 我可以 获得该设计计算表吗?
  2. 如何在弱光条件下实现平滑调光?  

 

感谢您的支持!

康尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conny、

    您以低光照级别运行的 PWM 频率和占空比是多少(或 PWM 最短导通时间和 PWM 频率是多少)?  TPS92515的运行开关频率是多少?  选择了什么电感器值?  是否有输出电容器(LED 两端的电容器)、如果有、值是多少?  什么是 ROFF 和 Coff?

    设计计算器提供了一种计算设计组件值的方法。  创建设计时、我只需使用降压转换器公式以及一些数据表公式(例如 ROFF)进行计算。  这可能是 EVM 的创建方式。

    我还可以计算所需的设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irwin!

    以下是您想知道的参数。

    PWM 频率:2kHz、最低占空比0.01%。 ROFF =51k、Coff = 470pF、(引导电容) C8=10nF、  (输出电容) C9被删除。  

    TPS92515 FSW=500kHz。 L1=47uH; Rsense R5//R6 = 0、22R。

    由于可闻噪声 C1、C2、C3被10uF/50V 电解液取代

    谢谢!

    康尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conny、

    我使用较高的 Viadj 跳线设置进行计算(Iadj 上的分压器为100K、每个 EVM 为61.9K)。  我不确定您是如何测试的、但这是我获得的最接近700mA 的电流、这是正确的吗?

    在2KHz PWM 调光(非并联 FET 调光)和0.01%或0.0001时、PWM 脉冲的导通时间为50ns。  这可能不会让引导电容器刷新。  您必须查看 SW 节点以查看它是否到达 GND。  如果 SW 导通时间为50ns、则电流仅可斜升至16mA、不包括寄生效应。

    0.0001或0.01%占空比是非常低的光照水平是否正确?

    计算:

    输入电压 50
    VLED 35.
    ILED 0.7. A
    FDIM 2000年 Hz
    凹痕最小值 0.0001  
    输出电流 1
    很好 51000 电阻
    COFF 4.7E-10. F
    RCS 0.22. 电阻
    指示 0.000047 h
    F swdesired 500000 Hz
    Cboot 0.00000001 F
    VCS 0.191167387
         
    IOFF 0.000676471 A
    TOFF 6.94783E-07
    1.62116E-06
    fsw 431789.7372 Hz
    去毛 0.517391304 Apkpk
    迪昂 0.517391304 Apkpk
    IPEAK 0.868942669 Aapeak
    国际志愿工作协会 0.610247017 Aave
    pwmminon 0.00000005
    斗杆最小值 0.015957447 A

    此致、