主题中讨论的其他器件:TPS92515
您好!
我尝试使用 TPS92515HVEVM 板来控制 LED COB。
ILED 最大700mA 和 LED VF:35V、Vin=50V、PWM DIM、来自 MCU 的2kHz 信号。
我使用 TPS 92515设计计算器来获取相关的组件值。 结果不是很完美、可以通过 PWM 调光来控制 LED、但它在低电平闪烁。 我显然使用集成的 NFET
在使用新组件更新 EVM 时、我发现 EVM 上的组件值没有任何相关的设计计算器表、 我想知道 TI 是如何计算 EVM 的。
- 我可以 获得该设计计算表吗?
- 如何在弱光条件下实现平滑调光?
感谢您的支持!
康尼