This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:即使在输入变为0后也能观察到输出电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985726/lm317-output-voltage-observed-even-after-input-is-made-0

器件型号:LM317

您好!

我使用 LM317将5V 转换为3.6V (原理图如下所示)

当我在一段时间后将输入5V 设为0时、仍会在输出端获得1.5V 电压、该输出存在大约2-3秒、然后再变为0。 请告诉我它的原因以及使它变为0的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    请记住、电容器通常会充电到特定的电压、您似乎会延迟一些时间才能完全放电。 您能否提供一些显示此问题的曲线以进一步分析此问题?

    最棒的

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Edgar  

    蓝色曲线:LM317输出

    黄色曲线:LM317的输入

    当电源关闭时、此时输入也不会变为0。 它在特定的持续时间内保持在1.25V、在此期间输出保持在1.04V。

    我尝试在输出到输入之间放置一个二极管、这里的观察结果相同。

    请告诉我如何将其设为0。  

    案例1:

    输入电容:输入时为10uF 和0.1uF

    输出电容:10uF

    案例2:  

    输入电容:输入时为1uF 和0.1uF

    输出电容:1uF

    案例3:  

    输入电容: 输入时为0.1uF

    输出电容:1uF

    在所有这三种情况下、我都会得到类似的结果。

    谢谢

    Manish Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  

    您的输出似乎在跟踪您的输入。 放电速度更快。 这可以通过在 Vout 和 GND 之间添加泄放电阻器来实现。 总体而言、您的电容器放电速度不够快。 请尝试使用泄放电阻器。 如果您有更多疑问或问题、请告诉我。  

    此致、

    Edgar A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    在 LM317的输出端放置一个泄放电阻器(1Mohm、10Kohm)来进行尝试。

    在这种情况下,输出不会增加。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  

    我将对此进行研究。 我将回复更多信息。  

    此致、  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  

    是否可以从示波器中获得显示 Vin、Vout 和可能的 Iout 的更详细的图像?

    此致、

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    上图是输入电压和输出电压图像。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  

    抱歉、我指的是一张新图片、描述的输出没有增加并显示 V/div。  

    最棒的  

    Edgar Acosta