This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:频率与轻负载电流之间的关系

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS563240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988243/tps563201-frequency-vs-light-load-current-relationship

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件: TPS563240

大家好、

我知道 TPS563201具有脉冲跳跃模式、可通过降低开关频率在轻负载下实现高效率、我的应用是12V 至3.3V、我是否知道负载电流阈值进入脉冲跳跃模式? 我们还想知道1mA 负载下的开关频率是多少。

我们的应用与音频相关、介于20-20kHz 之间的开关频率将在扬声器侧产生可闻噪声、我们希望避免此处出现噪声、谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS563201使用 TI 的 D-CAP2模式控制和二极管仿真脉冲跳跃模式、该模式在电感器电流达到0A 时关闭低侧 FET、然后延迟新导通时间的开始、直到输出电压再次衰减至基准电压。  这样可实现连续导通模式(CCM)和自动跳跃模式(ECO)之间的平滑转换、并在轻负载开关频率和负载电流之间实现线性关系。

    自动跳跃可变频率模式和伪固定频率 CCM 模式之间的边界条件是所选电感器上的临界导通电流。  这是电感器谷值电流为零0A 的负载电流。  它发生在 Icrit = 1/2 (Vin - Vout) x (Vout/Vin)/(Fsw x L)  

    其中:  

    Fsw 是标称 CCM 模式开关频率

    VIN 是到高侧 FET 漏极的输入电压

    Vout 是稳压输出电压

    L 是电感值

    当负载电流低于 Icrit 时、开关频率约为 Fsw (eco)= Fsw (CCM) x Iout / Icrit

    例如 、当电感器电流峰峰值为1A 时、Icrit 将为0.5A、开关频率将从580kHz 标称频率线性降低。  在1mA 负载电流下、开关频率将约为1kHz、但作为轻负载、确切的开关频率可能会受到寄生元件或标称容差的影响。  例如、当负载电流为1mA 时、流入反馈分压器、功率 FET 的泄漏电流、甚至开关时序和死区时间功率损耗都会导致输出端1mA 负载电流出现明显误差、这也会导致精确的开关频率。

    要将开关频率保持在音频频带以上、您需要将负载保持在输出上的临界导通电流的1/20。

    我正在检查我们是否有一个类似 TPS563201的器件、该器件提供了 Out-of-Audio 自动跳跃模式、该模式可在40uS 后重新开启低侧 FET、从而使开关频率保持在25kHz 以上并超出音频频带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:  

    TPS563240是一款3A 器件、如果负载 不是真正空的、则支持 OOA 功能。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的解释。 这对我很有帮助、可以理解这个部分。

    BR。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的器件推荐。

     

    不用客气、很高兴 Edwin 和我能提供帮助。

    TPS563240 (https://www.ti.com/product/tps563240)与 TPS563201非常相似、但使用的标称开关频率为1.4MHz、而不是580kHz、这使其能够使用更小的电感器和更小的输出电容、并使其能够在25kHz 以上的频率下工作、从而大大降低负载电流。

    此外、自动跳跃模式还包括在开关周期超过30uS 时修改导通时间、以使开关频率保持在高于33kHz 和高于音频范围的位置、从而使负载电流大幅降低、 但是、最短导通时间功能要求仍然迫使 TPS563240在极轻负载条件下将其频率降至33kHz 以下、通常低于2-3mA、具体取决于所选的电感值。

    这使得 TPS563240能够在轻负载时保持尽可能高的效率、同时将开关频率保持在可闻范围之外、从而尽可能降低负载电流。  如果您的应用允许负载真正降至1mA、并且您必须在这些非常轻的电流下保持在可听频率范围之外、则可能需要包含一些额外的负载电路、以便在这些极低的条件下将开关频率保持在25kHz 以上。

    如果没有其他功能、可以调整反馈分压器的大小、以便在输出电压上提供1-2mA 的负载、如果可以检测到模式设置、 晶体管和电阻器可以向输出添加负载、当在更高的负载下运行时、该负载会被移除、从而消除额外的功率损耗。