This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798输入选择功能

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984772/bq25798-bq25798-input-select-function

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ25790BQ25792

大家好、

我的客户对 BQ25798应用有一些疑问。

它们具有3个输入选项:

  1. 内部太阳能电池板(缺省值6-7V)
  2. 外部 USBVBUS (5V)电源输入(最高电流)
  3. 外部太阳能电池板(PV)(可能为6V)

 

这使我们能够检测外部充电源(外部 USBVBUS 和外部太阳能电池板)。  请查看 器件的开关功能、以确保默认情况下使用内部面板、但如果插入了外部(USBVBUS 或外部太阳能面板)、则会自动切换、我们可以检测 外部电源是否存在。

 

  • VAC1和 VAC2电压是否具有优先级检测功能?

 

  • BQ25798 MP 计划?

 

USBVBUS 是最高电流输入。 如果 D+/D-引脚悬空、是否会影响快速充电? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    如果 VAC2上也存在有效源(每个不良源检测)、则 VAC1具有优先级。  但是、充电器仅在2个有效输入源之一失效(低于 VBUSuvlo)时自动切换。   需要通过 I2C 进行主机干预才能更改为连接的第二个有效源。  例如、主机软件可以监控 VAC 连接、然后更改为新连接的 VAC 源。

    关于 D+/D-、将引脚保持悬空会导致输入电流限制寄存器设置为3A。 除非 EN_LIM 位= 0、ILIM_HIZ 引脚电阻器会将输入电流钳位到 ILIM_HIZ 引脚电阻分压器设置的较低值。

    目前计划在2021年第2季度末发布。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户提出的其他问题。  

    从数据表中可以看出、它将优先考虑第一个可用的输入电压。 我可以帮您确认吗? 谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    是的、充电器将打开第一个可用的有效电源。  如果两者同时有效、则 VAC1优先。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户希望我再次确认优先级。 数据表中是否提到过它? 如果有文档、则更容易说服他们。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25792基于 BQ25790。  第24页的 BQ25790数据表顶部指出 VAC1优先。  不确定为什么 BQ25792和现在 的 BQ25798发生了变化。  我将提交更改请求、但需要一个月或更长时间。

    此致、

    Jeff