This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:功能查询

Guru**** 2846560 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988204/lm5116-functional-enquiries

器件型号:LM5116

你(们)好

LM5116是否具有以下功能?

 -输入过压锁定

 -输出过压保护

如果没有功能、您是否可以建议使用额外的外部电路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此处无输入 OVLO。 如果输出摆幅为高电平、环路将通过打开低侧 FET 进行响应、以使 Vout 恢复到稳压状态。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    我还有其他问题。

    热保护

      :我知道 LM5116具有热保护功能。

        它可能是超过150度的热保护。

        是否有任何方法可以调节保护设置温度?  

        例如  、是否有任何方法可以实现85度的温度保护?

    2.输出电压保护

      :如果 FB 引脚断开时输出电压增大,LM5116是否可以保护它?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1:无法对热关断进行外部调节。 如果需要、请考虑使用单独的热敏监控器 IC。

    2、如果 FB 开路、控制器没有用于调节的输出电压信息、COMP 将变为高电平。

    此致、

    Tim