请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A53EVM-031 大家好、
只需稍微澄清一下建议在 TPS7A53EVM-031的 C1中使用的大容量电容器。 µF 指南的第2.1.2节介绍了47 μ F 电解电容器的使用。 µF、EVM 原理图上的 C1尺寸显示了68 μ F TPSC686K016R0200钽电容器的尺寸。 我们的客户能否使用该钽电容器代替电解电容器? 它是否仍然适合电路板上的封装?
提前感谢!
此致、
Jejomar