This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53EVM-031:大容量电容器(C1)

Guru**** 1185690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53EVM-031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988563/tps7a53evm-031-bulk-capacitor-c1

器件型号:TPS7A53EVM-031

大家好、

只需稍微澄清一下建议在  TPS7A53EVM-031的 C1中使用的大容量电容器。  µF 指南的第2.1.2节介绍了47 μ F 电解电容器的使用。 µF、EVM 原理图上的 C1尺寸显示了68 μ F TPSC686K016R0200钽电容器的尺寸。 我们的客户能否使用该钽电容器代替电解电容器? 它是否仍然适合电路板上的封装?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我建议使用陶瓷电容器至少作为最小输入电容的一部分、因为陶瓷电容器的 ESR/阻抗较低、并且提供比钽或电解电容器更好的瞬态性能。 如果客户应用需要、可添加额外的大容量电容器、或进一步改善输入电源的瞬态响应。 一些汽车客户喜欢使用电解大容量电容器、这就是用户指南中提到它们的原因、但由于其阻抗较高、这些电容器应该是陶瓷电容器之外的电容器、并且如果客户需要的话可以是钽电容器。