在测试 LM5069作为电机驱动电路的主输入开关时、我们遇到了一个奇怪的问题。 当电机旋转时(高电流、高 di/dt、V_IN 和 V_OUT 上的纹波为0.5V)、栅极节点放电-最终、主开关 FET 进入线性模式。 在某些情况下、输出电压下降、LM5069进入 FET 电源关断状态、而在其他情况下、它在电机电流下降时恢复。
我们假设: V_OUT 纹波电压通过 FET 输入电容馈入栅极节点(本例中为~12nF)。 Q2可在负向纹波电压上快速对 C_dv/dt 进行放电、但对栅极节点进行充电 会因 C_dv/dt 而减慢。 因此、在纹波电压延长的时间段内、C_dv/dt 将逐渐放电。

在示波器中:C1是栅极节点、C3是 C_dv/dt;C2是 Vout、C4是 Vin。
我们可以在仿真中重现此行为、其中 LM5069的栅极输出建模为16uA 电流源+ 12V 齐纳二极管:V_IN 添加的纹波电压会逐渐使栅极节点放电。

是否有任何建议的方法可以防止这种情况发生? 到目前为止、我们的方法是在 Q2基极中添加一个齐纳二极管、以延迟 C_dVdt 的放电。