This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:当 Vin=12V 时、Vcc=2.6V。当 BIAS=12V 时、Vcc=3.3。

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988426/lm46002-when-vin-12v-the-vcc-2-6v-when-bias-12v-the-vcc-3-3

器件型号:LM46002

尊敬的团队:

VIN 和 BIAS 都是内部 LDO 的输入、为什么为 Vin 或 BIAS 提供相同的12V 电压、LDO Vcc 的输出是不同的? 7在这种情况下、LM46002中的7个可能在测试时被损坏、但我想知道损坏的理论以及如何防止这种情况发生。

℃、当在-40 μ s 内为 Vin=12V 时、Vcc 将更低至2.5V。如何解释?

谢谢

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    当 BIAS 引脚电压高于3.15V 时、LDO 输入将从 VIN 切换到 BIAS。 如果 VCC 低于2.575V、器件将停止工作。

    在您的情况下、LDO 功能在 偏置输入下看起来良好、因此从 VIN 引脚到 LDO 输入的路径中可能存在组件功能问题。  

    如果在-40C 时 VCC 为3.3V、偏置输入、则问题应由同一问题引起。

    B R

    Andy