This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:多个堆栈的仿真

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984884/bq79600evm-simulation-of-multiple-stacks

器件型号:BQ79600EVM

大家好、

你好。

我们的客户拥有 BMS ECU、其中包含 BQ79600、作为堆栈 BQ79616环的通信接口。 他们的目标是验证 BMS 的功能是否需要电池信息。

作为一种解决方案、他们计划模拟 MCU 中的所有堆栈并通过另一个 BQ79600与 BMS 连接、形成一个基于2个 BQ79600的 BQ 作为堆栈。

是否可以将 BQ79600配置为接收寻址到不同堆栈的所有帧? 以及如何阅读这些信息?
如果是、他们希望详细讨论。 如果不是、请为这一挑战提供解决方案。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我不确定我是否理解客户想要实现的目标/挑战。 也许您能提供第二个600的图表和原因吗? 如果是私人的、我们可以通过电子邮件进行讨论。 bq79600不能配置为堆栈、但有一种方法可以使2个堆栈(一个在北向、一个在南向)并在两者之间进行通信交换。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    我刚就此向您发送了一封电子邮件。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我查看了该文档、我认为最好的选择是我们通常首先评估可堆叠 BMS、而无需 HV 和真实电池。 基本上、您可以在堆栈中使用 bq79616 EVM、并通过板载电阻梯连接一个简单的30V 电源来仿真电池(或使用现成的电池仿真器)。 但好消息是、只要同一电源能够处理所有器件的电流负载、您还可以将电源并联到所需的任意数量的 bq79616器件。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Taylor!

    尽管客户希望详细讨论菊花链接口部件。

    他无法找到建议的解决方案(多个 BQ79616 EVM 堆栈)、因为电池配置将具有多达16节并联电池、每个电池将具有232节电池。 总共3712节电池、~250 BQ EVM。

    是否可以使用 BQ79600并将其配置为接收寻址到堆栈的所有数据帧、并使用 UART/SPI 传输到仿真器/微控制器。 反之亦然?

    由于、该器件与每个器件进行通信、并具有唯一的地址。 是否可以使用任何一个 BQ79616/79600来接收所有数据帧(来自基址的命令帧、如栈读取、唤醒帧、寻址帧)并通过 UART 进行读取。 同样、传输由仿真器通过 UART (假设4个堆栈数据)写入的数据帧(来自堆栈的响应帧)。

    如果无法实现、是否可以共享菊花链协议?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    很抱歉我  不理解这里的问题。 bq79600和 bq79616均可作为基础器件放置、该基本器件通过 UART 连接到 MCU、该 UART 将发送所有堆栈读取/唤醒/寻址数据、这是典型用例。 这与我们在数据表中的解释有何不同? 我们无法共享协议、但完整数据表中对此进行了详细说明。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    我刚就此向您发送了一封电子邮件。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

     以下是我的电子邮件回复、请点击"解决"按钮关闭此主题:

    我想我已经回答了第一个问题、不能将600用作堆栈、它必须是桥。

     

    任何61X 器件也可用作基础器件、并根据需要将 UART 数据传输到 MCU。

     

    此致、

    泰勒