大家好、
你好。
我们的客户拥有 BMS ECU、其中包含 BQ79600、作为堆栈 BQ79616环的通信接口。 他们的目标是验证 BMS 的功能是否需要电池信息。
作为一种解决方案、他们计划模拟 MCU 中的所有堆栈并通过另一个 BQ79600与 BMS 连接、形成一个基于2个 BQ79600的 BQ 作为堆栈。
是否可以将 BQ79600配置为接收寻址到不同堆栈的所有帧? 以及如何阅读这些信息?
如果是、他们希望详细讨论。 如果不是、请为这一挑战提供解决方案。
提前感谢!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
我们的客户拥有 BMS ECU、其中包含 BQ79600、作为堆栈 BQ79616环的通信接口。 他们的目标是验证 BMS 的功能是否需要电池信息。
作为一种解决方案、他们计划模拟 MCU 中的所有堆栈并通过另一个 BQ79600与 BMS 连接、形成一个基于2个 BQ79600的 BQ 作为堆栈。
是否可以将 BQ79600配置为接收寻址到不同堆栈的所有帧? 以及如何阅读这些信息?
如果是、他们希望详细讨论。 如果不是、请为这一挑战提供解决方案。
提前感谢!
艺术
尊敬的 Art:
我查看了该文档、我认为最好的选择是我们通常首先评估可堆叠 BMS、而无需 HV 和真实电池。 基本上、您可以在堆栈中使用 bq79616 EVM、并通过板载电阻梯连接一个简单的30V 电源来仿真电池(或使用现成的电池仿真器)。 但好消息是、只要同一电源能够处理所有器件的电流负载、您还可以将电源并联到所需的任意数量的 bq79616器件。
此致、
泰勒
谢谢 Taylor!
尽管客户希望详细讨论菊花链接口部件。
他无法找到建议的解决方案(多个 BQ79616 EVM 堆栈)、因为电池配置将具有多达16节并联电池、每个电池将具有232节电池。 总共3712节电池、~250 BQ EVM。
是否可以使用 BQ79600并将其配置为接收寻址到堆栈的所有数据帧、并使用 UART/SPI 传输到仿真器/微控制器。 反之亦然?
由于、该器件与每个器件进行通信、并具有唯一的地址。 是否可以使用任何一个 BQ79616/79600来接收所有数据帧(来自基址的命令帧、如栈读取、唤醒帧、寻址帧)并通过 UART 进行读取。 同样、传输由仿真器通过 UART (假设4个堆栈数据)写入的数据帧(来自堆栈的响应帧)。
如果无法实现、是否可以共享菊花链协议?
谢谢!
艺术