This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:PSpice 模型

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988538/uc3843-pspice-model

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

我们正在寻找用于仿真的 UC38802的 PSpice 模型。 但是、我们在 TI.com 上只找到 UCC28C43。 两者是相同的吗? 有什么区别?

此 PSpice 模型是否能够进行频率响应/环路增益分析?

仿真模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是引脚兼容的。 差异很小。 您需要比较数据表电气表。 其中一个是 UC3843温度范围较窄。 但是在检查总体瞬态响应的仿真中、UCC28C43 PSpice 模型可以表示 UC3843。

    该模型是 PSpice 瞬态模型。 您可以尝试是否可以进行小信号仿真。