This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3709:用于驱动超声波雾化器的 MOSFET 驱动器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3709, UCC27524, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988138/uc3709-mosfet-driver-to-drive-the-ultrasonic-atomizer

器件型号:UC3709
主题中讨论的其他器件: UCC27524UCC27531

你(们)好

我一直在想使用 UC3709 MOSFET 驱动器来驱动超声波雾化器换能器、从而形成雾化/加湿器。

当通过驱动器 IC 时、IC 似乎 支持的最大电压为40V。 是否有任何其他驱动器可以支持更高的电压?

超声波雾化器传感器规格如下所示、

谐振频率-1.7MHz

电容-1500pF

换能器上的电压峰-峰值- 110V (MAX)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们最接近的候选器件是 UCC27524、尽管它的最大绝对电压限制为20V、而 UCC27531系列(单通道)也可能是35V 绝对最大电压的理想选择

    您可能会在我们的以下产品系列中找到其他驱动器。

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/low-side-drivers/products.html

    此致、

    -Mamadou   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于换能器需要交流信号、我认为双通道驱动器会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有几个问题要问、希望通过邮件提问  

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向您发送了一份朋友请求、您可以在该请求中提出后续问题。

    同时、我将把这个线程标记为已解析。

    -Mamadou