This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:如何获取电池电压?

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988223/bq21061-how-to-get-the-cell-voltage

器件型号:BQ21061
主题中讨论的其他器件:BQ25155

各位专家、您好!

    如何获得电池电压? 是否有相关寄存器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否询问如何读取电池电压或设置电池充电电压?

    如果您希望读取电池电压、BQ21061上不提供此功能、因为没有 ADC。 如果您想读取电池电压、可以查看 BQ25155、与使用 ADC 相关引脚替换无连接(NC)引脚的 BQ21061相比、它是一款引脚对引脚器件。  

    如果您希望设置充电电压、可以查看 VBAT_CTRL 寄存器(地址为0x12)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 这很有帮助。   根据客户要求、BQ25155更合适。