This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61241:TPS61241的电流限制

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988439/tps61241-current-limit-of-tps61241

器件型号:TPS61241

您好、专家、

我们知道 TPS61241是固定5V 解决方案。

我们想知道当 Vin=5V 且 Vin=3.8时、它是否具有不同的电流限制?

我在数据表上看到的是700mA。 想知道当 Vin=5时、它会进入哪种模式? 旁路模式还是升压模式? 电流仍然为700mA?

谢谢!

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在 VIN=3.8V 时、电流限制仍然是典型值700mA。

    在 VIN=5V 时、器件可能处于升压或直通模式、在直通模式下、电流限制将更低。 直通时的典型电流为350mA