This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:热性能

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987318/tps25947evm-thermal-performance

器件型号:TPS25947EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25947

大家好、

我的客户正在调查 TPS25947、它可以放置在客户的电源板上、因此需要考虑热性能。 客户想知道是否可以与他分享 TPS25977EVM 的热像以供参考?

非常感谢。

陈文森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    客户可以估计器件结温为 Tj=TA (环境温度)+8 RθJA μ V*器件的功率耗散。  RθJA EVM 通道中具有大量散热过孔的4层 PCB、μ m 约为42。 在稳态运行中、功率耗散将为几毫瓦、并且不会导致结温上升到高值。 在过流或短路故障期间,由于功率耗散较高,器件结温可能会升高到较高的值。此器件具有热关断功能,可确保在温度超过特定阈值(TSD=154C)时器件关闭。

    此信息是否会帮助客户?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    非常感谢、我已将信息转发给客户、并回答了客户的问题。

    BR、

    陈文森