请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2554 主题中讨论的其他器件: TPS25221
您好!
我想知道、如果 IN 引脚的输入电压降至4.4V、TPS2554是否仍能正常工作、数据表中提到的 IN 的建议工作条件为4.5 - 5.5V。 由于我的应用采用的是输入源直接来自 Vbus 的方式、因此在某些情况下 Vbus 可能低于4.5V。 这是否是我的设计所关心的问题?
BR、
Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.