This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2554:输入电源低于建议的 Vin 值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2554, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988105/tps2554-input-supply-below-recommendation-vin-value

器件型号:TPS2554
主题中讨论的其他器件: TPS25221

您好!

我想知道、如果 IN 引脚的输入电压降至4.4V、TPS2554是否仍能正常工作、数据表中提到的 IN 的建议工作条件为4.5 - 5.5V。 由于我的应用采用的是输入源直接来自 Vbus 的方式、因此在某些情况下 Vbus 可能低于4.5V。 这是否是我的设计所关心的问题?

BR、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    它可能可以正常工作、但 TI 无法保证超出规格。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    如果是这种情况、切换到具有2.5A 电流限制的 TPS25221应该不会出现问题? 因为输入电压限制范围介于2.5V - 5.5V 之间?

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Leo。