This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:过流限制设置

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987410/lm5175-overcurrent-limit-setting

器件型号:LM5175

大家好、

根据 DS、我们知道过流点可以设置为电流感应电阻器的值。

但是 、客户库存中没有合适的感应电阻器。

为了满足其 OCP 点、它们需要8m Ω 的电流感应电阻器、但只有5m 和10m。

他们能否使用串联电阻器作为以下原理图来修改过流限制? (R65305、R65306和 R65319)

或者是否有任何其他建议方法来修改过流限制? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我的第一个建议是在输入或输出端使用平均电流 ISNS+/-限制来限制电流、而不是在 CS/CSP 引脚上使用电阻分压器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    明白了、我们将首先尝试 ISNS+/-。 谢谢你。

    此致、

    Mike