This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:TPS22916N 高电流设置的替代方案

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22976, TPS2116, TPS2121, TPS22953, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988157/tps22976-tps22916n-alternative-for-high-current-setup

器件型号:TPS22976
主题中讨论的其他器件: TPS2116TPS2121TPS22953TPS2120

您好!

在此主题中:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/939957/tps22976-equivalent-part-with-no-body-diode

我们正在寻找类似的解决方案、并且最初正在探索使用 TPS22976、但了解与此相关的问题。

采用 TPS22916N 双设置的建议解决方案听起来很有希望、但我们需要一个持续电流高于3.5A 的负载开关。

是否有支持更高电流要求的类似解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    自发布该帖子以来、我们就对新的 Power MUX 器件进行了原型设计。 TPS2116是一款低压电源多路复用器(电压轨选择器)、可接收两个输入并提供一个输出。 遗憾的是、该器件的额定电流仅为2.5A、但集成了反向电流阻断、通道间导通预防等所有功能。

    我认为一个选项可能是 TPS22953、但请注意、该器件的反向电流保护仅在器件禁用(EN 处于低电平)时有效。 如果您的电压高于2.6V、您还可以考虑使用 TPS2121。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。 TPS2116似乎是一个不错的备选器件、但遗憾的是、电流额定值太低。

    我们看了 TPS2121、很遗憾、SEL 引脚不适用于此组件、而仅适用于 TPS2120。 但是、这没有足够高的额定电流。

    还有其他选项吗?

    谢谢

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请看一下 TPS22953。 我认为这是一个很好的候选人、它确实符合规格。 如果您可以使用仅在禁用时进行反向电流阻断的器件、这在多路复用拓扑中应该对您有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas、我们将尝试一下。

    批准帮助。

    彼得